结果:找到"蓝牙芯片 智能穿戴设备 手机外设 无线鼠标",相关内容1000条
  • OM6626—高性能超低功耗蓝牙电子价签芯片
  • OM6626是一款功耗优化的真正片上系统(SOC)解决方案,适用于低功耗蓝牙和专有2.4GHz应用。它集成了高性能、低功耗射频收发器和蓝牙基带以及丰富的外设IO扩展。OM6626还集成了电源管理单元(PMU),可提供高效电源管理。它面向2.4GHz蓝牙低能耗系统、专有2.4GHz系统、人机接口设备(键盘、鼠标和遥控器)、运动和休闲设备、手机配件和消费电子产品。OM6626片上蓝牙系统兼容5.3版。该芯片集成了高达64MHz的高性能MCU、DMA、GPIO、SPI、UART、定时器、看门狗,支持32MHz外部时钟、看门狗,支持32MHz外部晶振,集成了多用途最大12位ADC。OM6626片上集...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 射频收发器 2.4GHz 人接口 低功耗 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2024-05-08 23:52:00
  • PHY6230—高性价比的低功耗高性能蓝牙5.2芯片
  • 高性价比的低功耗高性能蓝牙5.2系统级芯片,适用多种PC/手机外设连接场景。高性能多模射频收发机:通过硬件模块的充分复用实现高性能多模数字收发机。发射机,最大发射功率10dBm;BLE1Mbps速率接收机灵敏度达到-96dBm;0dBm时收发功耗10/10mA(TX/RX)。超低功耗芯片设计:采用高效率片上电源管理、低功耗射频前端、低功耗时钟产生架构、振荡器快速启动技术等技术实现低功耗性能,保证常规200mAH纽扣电池供电状态下能够持续工作二年以上。主要特性相关图示SSOP24SOP16TSSOP8应用领域使用多样化的应用场景,包括但不仅限于:无线键鼠手机外设智能穿戴设备智能家居智能照明防丢...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 穿 线 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2023-03-05 15:24:00
  • 【智能穿戴开发教程1】开源蓝牙心率防水运动手环-套件检测教程
  • 疯壳·开源蓝牙心率防水运动手环套件检测教程内容简介本文档主要介绍在如何验证蓝牙心率防水运动手环套件正常,包括具体线路连接,实验现象验证。具体分为以下几个步奏。1、将Jlink与手环主板相连接手环主板的Jlink调试口如下图所示。图1Jlink口的4根线从上到下分别是:3.3v、GND、SWD和SWC。将Jlink调试口的4根线与Jlink的排针一一对应相连接。Jlink的图片如下图,从左到右分别是SWC、SWD、GND、3.3V和5V。(Jlink上面也有标志)图22、下载测试代码(1)按照文档《开发环境搭建》安装SmartSnippets,创建工程。(2)打开SmartSnippets。图...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 心率监测 运动环 套件检测 穿 开发教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 13:59:00
  • BMA456传感器,j计步器,用于可穿戴和耳戴式设备
  • BMA456数字三轴加速度传感器设计用于可穿戴设备的运动和健身追踪功能。该MEMS传感器采用紧凑的2mmx2mm封装,高度低至0.65mm,便于集成。这些加速度传感器包括一个经过优化的步进计数器,用于直接集成在传感器中的可穿戴设备,无需其他外部微控制器。BoschSensortecBMA456传感器提供16位分辨率,噪声仅为120μg/√Hz,在整个寿命周期内的总偏移仅为20mg。温度系数偏移(TCO)为±0.3mg/K,可确保在所有条件下保持准确的活动跟踪。步进计数器的功耗小于30µA(典型值),可最大限度延长便携式设备的电池寿命。该传感器可用于将可穿戴设备置于睡眠模式(即使在步数计数期间...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: BMA456,传感器,可穿 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-06-20 11:08:00
  • 蓝牙5.1NRF52833和NRF52840的区别
  • Nordic广受欢迎的nRF52产品系列增添了新的一员-nRF52833SoC,这是其广受欢迎,验证通过的nRF52系列的第五个新成员。该芯片能提供多协议解决方案,支持高温性能、测向功能,迅速成为专业照明和其他工业应用的理想选择之一。nRF52833是一款功耗超低的低功耗蓝牙(Bluetooth#174;LowEnergy/BluetoothLE)、Thread、ZigBee和2.4GHz私有无线连接解决方案,包含蓝牙5.1测向功能的无线电,并且可以在-40至105°C温度范围内有效运作。nRF52833采用具有FPU的64MHz32位Arm#174;Cortex#174;-M4处理器,由于...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5.1 NRF52833 NORDIC Bluetooth 家居 穿 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-11-04 10:22:00
  • nRF51822的低成本替代方案,nRF51802-QFAA是怎么做到完美替代的?
  • 对于nRF51822-QFAA,大家都非常熟悉,这颗IC可以算作NORDIC的蓝牙4.2经典之作,经典的应用、稳定的性能,当然还少不了他大量的应用案例,让非常广泛的人对这颗芯片爱不释手。然而,重点来了,随着市场不断深化,日益激烈的市场竞争,对于各大厂家,降成本的需求非常迫切,因为Nordic专门为大厂出了一个nRF51822的精简版--nRF51802-QFAA。相同的flash和ram、相同的封装、相同的蓝牙协议、实现完美的软硬件兼容替换,如此丧心病狂(实在太香)的芯片,代理居然不做主动推送,仅仅因为这颗芯片,对于代理来说,带来的收益更低!对于绝大部分(超过99.99%)的产品来说,现在完...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nRF51802-QFAA nRF51822-QFAA 低功耗 NORDIC 穿 发帖人:dnsj052 发帖时间:2021-05-27 16:56:00
  • 替代nRF51822,首选智能穿戴低功耗蓝牙方案PHY6202干货!
  • 智能穿戴领域市场随着功能越来越多,对功耗的要求也越来越迫切,低功耗、低成本的蓝牙芯片的呼声越来越强烈。Dialog公司的蓝牙芯片满足了超低功耗的性质,但是对于智能穿戴的多功能化时代,它明显满足不了。而NORDIC、TI的蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,但价格居高不下,性价比低下,智能穿戴这个领域市场价格也越来越透明化,随着行业洗牌,成本也成为了各厂家严格把关的一环,这个时候国产蓝牙芯片应运而生!国产蓝牙中,像泰凌微、汉天下等厂家,在价格上很不错,远远甩下了NORDIC等进口蓝牙,但其射频性能优化不好,其MCU也不稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般。当然,一分钱一分货超低价格摆在那。...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: nRF51822替换 nRF51822替代 低功耗 穿方案 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-11 15:55:00
  • 承接穿戴式手环、手表软硬件设计
  • 承接穿戴式手环、手表软硬件设计。有相关意向的产品开发需求可进一步沟通。邮件:liengzcin8@163.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 穿表 运动 发帖人:liengzcin8 发帖时间:2019-09-12 16:55:00
  • 高精度室内室外位置定位及健康穿戴定位手环设备及方案提供商
  • 深圳市云石智能科技开发有限公司专注于健康手环及位置高精度定位系统设计及研发集成,主要研发设备包括:健康定位信息手环、GPS定位、蓝牙采集基站、定位管理引擎。目前公司已成功对接国内数百家知名企业及院校,包括医院,养老院,学校,银行、健身房、铁路局、社区、幼儿园、工厂等领域,成功应用于多项实际项目,本公司研发之智能手环及定位基站以高精度,高技术,高品质为标准,竭力为客户提供最优质的服务与产品。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 室内定位,环二次开发, 发帖人:韵石2019 发帖时间:2019-01-27 13:56:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: